Primo fornitore mondiale di Sicurezza macchine Fonte: ARC Advisory Group

Condividete questa pagina  
Libri bianchi - Come fanno le nostre soluzioni di sicurezza a migliorare le prestazioni delle macchine, anziché rappresentare un ostacolo? Leggete i nostri libri bianchi per saperne di più.

Direttive europee – Una descrizione per OEM e integratori di sistemi

Questo documento è una guida introduttiva ad alcuni dei requisiti che si applicano alle macchine di automazione industriale immesse sul mercato o messe in servizio nell'Area Economica Europea.

Scaricate ora

Sicurezza attraverso la protezione.Proteggere persone, ambiente e infrastrutture critiche dalle minacce di sicurezza industriale

Le attività industriali richiedono una sempre maggior connettività, le aziende stanno quindi investendo significativamente sulla sicurezza per proteggere il proprio marchio, le attività e la proprietà intellettuale.Tuttavia, le conseguenze dei rischi per la sicurezza sono troppo spesso sottovalutate.Integrando programmi di protezione e sicurezza e seguendo alcuni passaggi chiave, le aziende possono valutare, gestire e ridurre le conseguenze dei rischi per la sicurezza.

Scaricate ora

Sicurezza con la Connected Enterprise

Utilizzando al meglio i dati operative è possibile migliorare concretamente la sicurezza e le prestazioni in ambito produttivo. Questo è ciò che permette di fare la Connected Enterprise, offrendo ai tecnici che si occupano di sicurezza la possibilità di avere la visione in tempo reale della situazione per tutto ciò che riguarda forza lavoro, funzionamento delle macchine, cause di eventuali arresti della produzione, anomalie riguardanti la sicurezza, dati tendenziali.

Scaricate ora

Indice di maturità di sicurezza: 3 elementi chiave

Indice di maturità di sicurezza: 3 elementi chiave

Come migliorare la sicurezza degli impianti con il metodo delle tre C: Cultura, Conformità e Capitale.

Scaricate ora

Cinque passi per migliorare la maturità in tema di sicurezza

Cinque passi per migliorare la maturità in tema di sicurezza

Una guida pratica e completa per l'implementazione di un programma di sicurezza olistico coerente in tutte le sedi mondiali dell'azienda, basata su un esclusivo processo di miglioramento della maturità in materia di sicurezza in cinque passi.

Scaricate ora

Miglioramento delle prestazioni del programma EH&S (gestione ambientale, salute e sicurezza) mediante la valutazione di sicurezza

Miglioramento delle prestazioni del programma EH&S (gestione ambientale, salute e sicurezza) mediante la valutazione di sicurezza

I professionisti in materia di tutela ambientale, salute e sicurezza (EH&S) probabilmente sono tutti d'accordo sul fatto che la sicurezza dei dipendenti è una delle priorità principali delle loro aziende.

Scaricate ora

Miglioramento dei risultati del programma EH&S

Miglioramento dei risultati del programma EH&S

Come cambiare punto di vista, lavorando per conseguire risultati positivi e non per evitare conseguenze negative.

Scaricate ora

Sistemi di sicurezza integrati: Garantire sicurezza ed efficienza operativa.

Sistemi di sicurezza integrati: Garantire sicurezza ed efficienza operativa.

In questo libro bianco dell'Aberdeen Group vengono descritte le strategie di sicurezza adottate dalle aziende leader e i vantaggi connessi all'integrazione dei sistemi di sicurezza nei sistemi di automazione degli impianti.

Scaricate ora

La sicurezza delle catene di fornitura contribuisce alla sostenibilità delle imprese

La sicurezza delle catene di fornitura contribuisce alla sostenibilità delle imprese

Studio delle problematiche a livello di catena di fornitura come violazioni, incidenti e problemi relativi al personale delle aziende dei fornitori, che potrebbero avere conseguenze negative per la reputazione e la redditività dell'organizzazione.

Scaricate ora

Un approccio alla gestione dei rischi mirato a migliorare la sicurezza e la produttività

Un approccio alla gestione dei rischi mirato a migliorare la sicurezza e la produttività

Un documento di approfondimento dell'Aberdeen Group dedicato al ruolo svolto dai processi industriali e dalle tecnologie dal punto di vista del miglioramento della sicurezza e della produttività negli impianti industriali.

Scaricate ora

Un approccio olistico nei confronti della sicurezza

Un approccio olistico nei confronti della sicurezza

La tecnologia, gli standard globali e i sistemi aperti contribuiscono ad accrescere la produttività e l'efficienza globale delle apparecchiature. Ecco come.

Scaricate ora

Il valore dimostrabile della sicurezza

Il valore dimostrabile della sicurezza

Giustificazione e ROI degli investimenti in programmi di sicurezza e sicurezza macchine.

Scaricate ora

Progettate il vostro sistema di sicurezza per aumentare il tempo di disponibilità

Progettate il vostro sistema di sicurezza per aumentare il tempo di disponibilità

Come adottare un approccio olistico, comprendente la sicurezza, alla progettazione dei macchinari, e ridurre al minimo i tempi di fermo connessi alla sicurezza, che sono dannosi per la produttività.

Scaricate ora

Come scegliere il sistema logico di sicurezza giusto

Come scegliere il sistema logico di sicurezza giusto

Avendo una panoramica chiara della gamma completa di sistemi logici di sicurezza disponibili, potrete scegliere il sistema giusto per la vostra applicazione.

Scaricate ora

Un confronto tra PLC® e PLC di sicurezza: differenze fondamentali

Un confronto tra PLC® e PLC di sicurezza: differenze fondamentali

In questo libro bianco vengono illustrate le differenze tra un PLC standard e un PLC di sicurezza in termini di architettura, ingressi e uscite, considerando anche aspetti come la certificazione e i costi.

Scaricate ora

Nuova norma sulla sicurezza delle macchine: maggiore chiarezza per le aziende

Nuova norma sulla sicurezza delle macchine: maggiore chiarezza per le aziende

Le norme (EN) ISO 13849 e IEC 62061 verranno unificate per confluire in un unico standard mondiale, ISO/IEC 17305.
Rockwell Automation vi offre due libri bianchi per approfondire l'argomento.

Scaricate il libro bianco per gli OEM

Scaricate il libro bianco per i fabbricanti

(EN) ISO 14119 – Dispositivi di interblocco associati ai ripari

(EN) ISO 14119 – Dispositivi di interblocco associati ai ripari

In questo libro bianco sono riepilogati i punti principali che, secondo Rockwell Automation, occorre tenere a mente in merito alla nuova norma.

Scaricate ora